结果:找到"51单片机 WiFi 物联网 继电器 继电器驱动 ACDC转换 220V",相关内容1000条
  • 单片机控制继电器输出电路问题
  • 如下图电路,单片机控制低输出,外接继电器;Q29那边想做个保护,防止用户将LOUT跟电源短接,但是实际使用中并没有保护起来,测试发现LOUT短接电源后Q4仍然导通,然后就会烧掉,想问问有什么其他的方法可以保护的吗?
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:漠苇lu 发帖时间:2023-03-14 10:01:00
  • 整合电路板
  • 需要开发一块PLC扩展版,供电电压DC24V.需求如下:1.315\433遥控接收三路,驱动继电器点动,继电器使用信号继电器即可。2.继电器5路,由PLC数字量控制0V/24V,继电器220V10A3.步进电机控制,电压24V电流2A,可设置,细分可设置。4.已经有的冗余震荡电路,需要集成到板子上。有意向者,请留下联系方式。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 315\433遥控 步进 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2021-08-29 00:35:00
  • 【心得】[暑期训练营进阶班]物联网继电器开关
  • 工程链接https://oshwhub.com/Dragon_Monster/wu-lian-wang-she-ji心得体会:刚刚接触pcb十多天的时候,有幸参加此次课程,课程的老师很好,我以为免费课程的老师都是推销的,或者混的(之前看过某教人打代码的讲两句就明白的同学给老师来朵鲜花),此次的确出乎了我的意料,老师们能振对同学我问题展开回答,一直问我们哪里不会,而且跟我们说得很近!会庆祝学员的生日,融洽的环境我想这才是快乐的学习过程吧!之前自己瞎搞瞎学,没有目标没有热情,这次的进度总是促使我去做,让我感到充实的生活原来是这样,在这期间自己学了很多东西,从零开始的建模,还有学到了很多pcb知识...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 基于ESP8266的 发帖人:Monster 发帖时间:2020-08-26 16:37:00
  • 暑期训练营进阶班参加心得
  • 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
  • 【暑期训练营进阶班】阿里云手机控制的物联继电器【结营感想】
  • 本工程的两块PCB(主控板和ACDC转换)都已经过实物测试,可以正常工作。程序功能包括物联网开关功能和温度测量上报功能都已实现。宋工给的代码真的好,我还要好好学习。这次训练营知道了STC15最小系统可以不用晶振;了解到STC家的单片机上电时各引脚会有一瞬间的高电平;继电器驱动时要注意上电时的可靠关断;PCB布局时去耦电容的位置很关键,像个蓄水池;明白了单片机一个计时器就可以调度很多个任务,学到了新的程序架构;学会了庆科EMW3080模组的使用方法,相信推及到其它模组也适用;大致明白了物联网设备的工作原理。帮助很大,多谢立创!工程链接https://oshwhub.com/soulhand/a...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi ACDC 220V 发帖人:佛系好光头 发帖时间:2020-08-26 14:09:00
  • 继电器振荡升压炸电容的原因
  •   1、电容两端的电压值超过耐压值  电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。  2、检查电容是不是极性接反了  电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-03 14:08:00
  • 固态继电器和中间继电器的区别
  •   固态继电器概述  固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。  中间继电器概述  中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 固态 中间 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
  • 欧姆龙继电器G5LE-14系列封装及其应用说明
  • 继电器特点:原装进口欧姆龙继电器G5LE-14系列5脚一常开和一常闭线圈的工作电压根据型号的不同分别为为直流5V12V24V三种触点负载:10A/250VAC封装建议:公共端焊盘孔直径1.5mm其他4个焊盘孔直径1.3mm继电器实际测量长=21.6mm宽15.5mm高18.1mm与以下继电器管脚定义与间距都相同并且功能上可替代,管脚比下面继电器的粗(参见上面的焊盘孔说明),本继电器外形体积要比以下的继电器大一点点(参见上面的长宽高):G5LA-14-12VDCJS1-12V-F833H-1C-C-12VDCHRS4H-S-DC12VSRD-12VDC-SL-CJQC-3FF-012V-1ZS...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: G5LE-14 欧姆龙 发帖人:cocoguojia 发帖时间:2017-11-16 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: